This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:关于 LM5146的迟滞集

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032847/lm5146-q1-about-the-hysteresis-set-of-lm5146

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

你好

我对 LM5146的迟滞集感到很麻烦。请帮我,给我一些建议,谢谢

如果我想使用 GIPO 使能 LM5146或使用 IGN 使能 LM5146、理论上 、我的 gipo 输出是否 应该连接在比较器后面??? 但我不能根据当前结构进行。 图片显示它连接在两个电阻器之间,所以当 GPIO 为3.3V 时 EN/UVLO 将为3.3V,对吧?

1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能向我展示一下您的 GPIO 或 IGN 连接方式吗? GPIO 可以直接连接到 EN/UVLO,EN/UVLO 电压将由具有 迟滞电流的 GPIO 上拉电阻 Rv1和 Rv2决定。  

    您能告诉我您的担忧是什么吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在执行迟滞时遇到了一个问题

    我想使用 IGN 来启用 LM5146、我还想使用软件 GPIO 方法来保持使能高电平。

    因此、我需要一个监视器来告诉 CPU IGN 变为低电压、并且需要将 GPIO 更改为低电平来禁用 LM5146。

    问题:我认为显示器需要 设置 在比较器后面,但比较器位于 LM5146中。 我该怎么办??????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    因为比较器输出是内部的、所以不能连接到内部比较器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,如果我不想使用迟滞,是否 有寄存器 来禁用 它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、盛刚:

    它是模拟电路、因此无法将其禁用。 或者、您可以将 EN/UVLO 绑定到高电平、因为 VIN 引脚的 UVLOthreshold 大于 EN、因此 UVLO/EN 不会在整个 Vin 范围内工作。

    谢谢