This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923:LM36923 I2C 禁用

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033502/lm36923-lm36923-i2c-disable

器件型号:LM36923

您好!

如果 LM36923 LED 驱动器 IC 未使用 I2C 功能且使用默认功能、是否可以连接 SDA SCL? 或者是否需要为更多保险提供基础?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    我认为、如果没有 I2C、就不能使用 LM36923。  首先需要通过将芯片使能位写入高电平来启用此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    剂量这意味着 LM36923需要 I2C 命令来设置模式01 "仅 PWM (亮度模式01)"?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    PWM 占空比乘以斜升输出端的 I2C 亮度代码。  

     需要由芯片写入哪个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    很抱歉、我以前犯了一个错误。 该器件可作为独立配置工作、无需 I2C 写入。 您可以使 SCL/SDA 悬空或连接到 GND。