This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:Rdson

Guru**** 1934100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033490/tps25221-rdson

器件型号:TPS25221

大家好、

我对 TPS25221的导通电阻有疑问。  在 d/s 中、TPS25221的 Rdson 在-40°C 至125°C 的温度下被指定为122m Ω(最大值) 您能告诉我它的输入电压条件吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    该数据低于 VIN=2.5V、VIN=5V、VIN=5.5V。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ansel-San:

    感谢您提供信息。

    此致、

    山口

x 出现错误。请重试或与管理员联系。