This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:TPS54531

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033312/tps54531-tps54531

器件型号:TPS54531

尊敬的教师:

,TPS54531、在规格8.3.3 μ A 中、只要  BOOT-PH 引脚电压大于2.1V、直流/直流转换器就可以在100%占空比下运行
也就是说、如果 VOUT 处的 VIN 为4V、我可以获得大约4V 的电压吗? 也就是说,当 VIN <= VOUT,TPS54531可以在直通模式下运行时,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qu  

    当输入电压为4V 时,HS 开关将保持打开,输出电压将为 Vin-Iout*Rdson (HS-Iout*DCR (L)。  Vout 将< Vin。  

    此外、当引导电容器放电时、一旦触发 BOOTUV、IC 将打开 LS 开关以对引导电容器充电、它将进一步使 Vout < Vin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、赵。非常感谢。 我还有2个问题:

    1、当 TPS54531在 HS 开关保持开启的情况下工作时,反馈功能 是否起作用?

    2 μ s 当我、TI 的工具进行仿真时(设置 VIN=4.5V,VOUT = 4V)、失败。  原因是该工具只能模拟直流/直流转换器的正常运行、不能模拟降压转换器在100%占空比下运行。 我的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanjiao

    1.是的、你可以认为反馈不起作用。  

    2.是的、Webench 不支持针对这种情况进行仿真。  

    此外、根据我的经验、不建议在这种情况下使用 tps54531。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵

    您的回答对我非常重要。 非常感谢!