This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:COUT 选择

Guru**** 698370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62812-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033408/tps62812-q1-cout-selection

器件型号:TPS62812-Q1

大家好、团队、

TPS62812-Q1数据表建议将2x22uF+10uF 用作 COUT。

问:您是如何决定推荐 COUT 值的?

问:如果我们降低 COUT 值、这会带来什么问题?(等等 减小相位裕度、增加输出纹波电压、还有其他问题吗?)

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    根据我们的补偿设置选择、数据表表表表9-2中定义了最小输出电容。  请根据建议选择输出电容。

    降低输出电容器会危及器件的性能、例如输出电压调节、瞬态等。 数据表中建议的最小输出电容适用于所有工作条件下的器件正常调节、包括不同的电压、电流设置和温度。

    此致、

    Tanvee