This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC29432:参考不稳定

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032440/uc29432-ref-unstable

器件型号:UC29432

您好的支持团队。

我的客户遇到 REF 输出调节不良的问题。

他们已经通过实验确认、将一个电容器连接到相对于 GND 的 REF 输出会导致一个特定电容的极差调节。

是否不建议在 REF 输出端子处将电容器连接到 GND?

此致

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    客户使用哪种类型的电容器?  您是否有我可以查看的原理图?  调节性能不佳可能是由于电容器泄漏很大。  数据表显示 REF 引脚可以拉取或灌入10uA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,本-圣

    感谢你的答复。

    我没有原理图、但我会尝试从我的客户那里获取。

    我还有其他问题。

    连接陶瓷电容器时、REF 输出是否可能会振荡?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    这很有可能。  REF 引脚上有多大的电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,本-圣

    电容为0.1uF。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    REF 输出在没有电容器的情况下是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-桑

    是的。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    客户是否尝试过与电容器串联的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,本-圣

    感谢您的建议。

    但是、客户不可避免地会确认如何设计电阻值。

    您能给我一些关于以此方式确定电阻值的建议吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    我建议使用几欧姆、看看稳定性是否会消失。  如果不是、请让它们将电阻增加到、直到达到稳定性。  由于这是一个很旧的部分、我要处理的数据很少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,本-圣

    感谢您的友好支持。

    如果在没有一个电容器连接到 REF 引脚的情况下它是稳定的、这是正确的吗? (您能否判断您是否获得了原理图?)

    还是最好插入串联电阻器并连接电容器?

    我的客户说、插入串联电阻需要更换电路板、这是不可接受的。

    不连接电容器的方法是可以接受的、因为它只会将其移除。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    根据所提供的内容、REF 引脚在没有输出电容器的情况下似乎是稳定的。  我建议客户执行必要的测试、以确保部件在应用的整个条件下保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,本-圣

    感谢您的建议。

    我知道。

    我想与客户协商、以便解决问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    祝你好运、我很高兴能为你提供帮助!