This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:如果使用1uH 电感器、是否会导致 IC 异常工作?

Guru**** 2380270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033604/tps62802-if-using-1uh-inductor-will-it-cause-the-ic-work-abnormally

器件型号:TPS62802

大家好、

输入电压为3.5V-4.4V、输出电压为1.8V。 输出电容为20uF。 如果使用1uH 电感器、是否会导致 IC 异常工作?

此致、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    对于 TPS62802、建议的有效电感为0.33uH 至0.82uH。 在超出此规格的条件下运行时、可能会出现不稳定的情况。

    此致、

    瓦伦