This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:LM25183查询

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25183, LM25184, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033469/lm25183-lm25183-inquiry

器件型号:LM25183
主题中讨论的其他器件: LM25184LM5180

您好!

你好。 我有一位与 LM25183合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我对 LM25183和相关的变压器有疑问。 我的输入电压为10-27V、并创建了一个反激式转换器、以1.5A 的电流获得5V 电压。
我将查看 PCB 建议的布局并与我的进行比较。 我的变压器是 Coilcraft ZB-1051AE

根据 LM25183的建议、我已连接变压器、其中 LM25183的 VIN 连接到 XFMR 引脚3和4 (这是 XFMR 的组合负极端子)。 LM25183的 SW 引脚连接到 XFMR 引脚1和2 (即 XFMR 的组合正极端子)。
但我意识到与 LM251583评估 PCB 相比、我的布局看起来发生了翻转
将 LM25183数据表中 XFMR 的极性与评估数据表进行比较。 Eval 的 XFMR 被翻转。 但它仍然应该工作、因为次级侧的极性与180度相反、因此只要保持该状态、我们就应该是可以的。 对吧?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请遵循 LM5180/LM25184 PCB 布局指南。

    请注意、反激式的点极性与正向转换器的点极性不同(因为对于反激式器件、只有一个绕组在给定的间隔内导通、例如、初级绕组在 FET 导通时导通、次级绕组在此期间不导通)。 如果两个绕组的点翻转、则从初级到次级的相对极性配置保持一致。

    有关更多详细信息、请参阅应用手册 SNVA805、也可以参阅此电源设计研讨会 :https://www.ti.com/seclit/ml/slyp494/slyp494.pdf

    此致、

    Tim