This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:BQ24072TRGTT

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032565/bq24072t-bq24072trgtt

器件型号:BQ24072T

您好!

我们在项目中使用了 BQ24072TRGTT 器件。 我们 在器件中使用4.2V 锂离子电池。 我们正在长时间充电、但电池未达到4.2V、电池达到最大4.1V。 如何获得4.2V 的电池电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否共享原理图、以便我们确认配置是否正确? 如果器件长时间处于快速充电状态、则安全计时器可能会过期。 解决方案可以是增加设置的快速充电或在数据表规格内延长安全计时器。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持!

    我在此附上了 BQ24072TRGTT 原理图。 请检查问题并提供解决方案。

    .e2e.ti.com/.../0410.TEST.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kotuwaran、

    我看不到原理图有任何主要问题。 我注意到、BAT 引脚上也连接了电阻器(R1113和 R116)。 是否可以删除该更改? 我不希望它是并联的、但它可能会影响器件检测电池的方式。  

    /CHG 引脚和/PG 引脚的状态是什么? 是否可以随着时间的推移看到两个信号的波形?