This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:热保护

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24070, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032877/bq24070-thermal-protection

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件:BQ24074bq24072

专家您好!

我们要设置 冷温度-10度和热温度60度。 当温度达到阈值时、充电器将停止充电。 例如 bq24074 电池组温度监控。

我们是否可以在 bq24070上使用相同的方法?

如果是、您能帮助计算 RS、RP 的值吗? 太棒了!

  

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、您可以使用 TS 引脚上的并联和串联电阻器来修改温度阈值。 您将在数据表的第8.3.2节中详细了解这一点。 您可以参阅 线性充电器 TS NTC 计算器。 请注意、您需要在 BQ2407X 页面上将 I_TS 参数修改为100uA、将 V_H 修改为0.5V、并将 V_C 修改为2.5V、因为它针对 bq24072及更高版本进行了配置。

    如果您有关于正在使用的热敏电阻的信息、我可以验证我的末端的参数

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    非常感谢您的帮助。 我对此表示赞赏。

    这里是计算结果。

    热=60c 冷=-10c

    R_S=383

    R_P=38242

    请帮我从您的终端进行检查。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如前所述、您还需要更改 V_H 和 V_C 值、因为 BQ24070分别使用0.5V 和2.5V。 完成此操作后、如果您不更改 R_THERM 列值、则计算出的串联电阻为2669欧姆、并联电阻为51191欧姆。  

    请确认热敏电阻值、或者如果您有要使用的热敏电阻器件、请提供该值。

    此致、

    Anthony Pham