This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:您能不能建议一个可用于反相降压/升压拓扑同步整流的 IC

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033248/ucc24612-could-you-please-suggest-an-ic-which-can-be-used-for-synchronous-rectification-for-inverted-buck-boost-topology

器件型号:UCC24612

大家好、支持团队

您能否建议一个 IC、用于反相降压/升压拓扑的同步整流。
目前、CCM 模式与二极管整流器一起使用。
UCC24612 IC 等 IC 是否适用于降压/升压拓扑?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki:

    遗憾的是、TI 目前还没有用于降压/升压拓扑的 SR 控制器。