This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:LM2936HVBMAX5.0/NOPB 的 SD 引脚是否存在

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033328/lm2936-presence-or-absence-of-sd-pin-of-lm2936hvbmax5-0-nopb

器件型号:LM2936

您好!

我正在设计使用 LM2936HVBMAX5.0/NOPB 的电路。

我想确认  LM2936HVBMAX5.0/NOPB 具有 SD 引脚(5引脚)。

让我检查一下、以防在我的设计中出错。

此致、

网状网络



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mesh、  

    您可以看到  LM2936HVBMAX5.0/NOPB 的引脚5上有 SD 引脚。 名称中没有 B 的器件是引脚5的 NC 引脚版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络