This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881功能问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033286/tps23881-tps23881-function-question

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: TPS23861

大家好、

感谢您、我们需要了解一些 TPS23881功能问题。

1.数据包传输问题、10G 数据包是否会测试丢包?
PSE 浪涌基准电路组件、DM 10KV、CM 12KV
3.对于 EMI 测试方法,是否可以在没有 PD 的情况下打开 MOSFET,IC PLUS 可能会对 MOSFET 短路以拉动满载。
4.针对 ATE 测试和生产测试的 B/I 测试的建议
5.如果我只用于喷油器,我是否需要使用 MCU? 如果是、TPS23881和 MCU 是否可以共享同一个接地? 是否有 PD 规格?
6. PD 知道每个端口的信号来自何处? 它是否直接与 MCU 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    这更多是一个数据变压器问题。 如果您选择额定电流为10G 的数据变压器或磁力插孔、则应该可以。 请注意、PSE 芯片与以太网数据速率无关。  

    2.10kV 和12kV 浪涌是极高的要求。 您是否在谈论雷击浪涌? 如果是、请参阅以下 TI 设计、了解高达6kV 的电压。 请注意、浪涌是一种系统级设计、因此即使 TI 设计使用 TPS23861、您仍然可以使用 TPS23881并使用相同的浪涌特定系统级设计/组件。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01411

    3.如果您通过 I2C 控制 PSE、您不需要 PD 强制端口开启。 您可以通过 I2C 手动打开它们。

    4.请澄清。 我们的 IC 确实通过 ATE 测试来验证它是否在数据表的规格范围内。

    5.是的,MCU 需要将 SRAM 修补程序加载到 TPS23881,以便与.bt 兼容。

    6. PD 和 PSE 系统为1-1连接,因此 PD 应一次与一个 PSE 端口进行直接协商。