This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:使能和可调节欠压锁定 R ENT 和 R ENB 计算

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050SEVM, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033387/lmr14050-enable-and-adjustable-under-voltage-lockout-r-ent-and-r-enb-calculations

器件型号:LMR14050

尊敬的先生:

请查找所连接的电路、该电路是我针对7V 至36V 输入至5V/5A 输出实现的。 请进行评论和提供建议。

请提供租金(R9)和 Renb (R8)计算方面的建议。 当我尝试使用数据表中的公式计算评估板值时、结果不匹配。

请帮助我了解这些值。 请告诉我是否需要进一步的输入。

谢谢、此致、

Nihar Ranjan

e2e.ti.com/.../DPSC-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nihar、

    LMR14050SEVM 的使能电阻器将 VIN 导通和 VIN 关断配置为6.75V 和5.25V。

    请参阅 LMR14050数据表的公式2和公式3。  

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多