This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A-Q1:UCC27201A-Q1输入阈值为 CMOS 或 TTL

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A-Q1, UCC27201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032848/ucc27201a-q1-ucc27201a-q1-input-threshold-is-cmos-or-ttl

器件型号:UCC27201A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27201A

您好、支持团队  

请检查 UCC27201A-Q1输入阈值是 CMOS 还是 TTL?

我假设它与 UCC27201A、TTL 相同、但下面显示了 CMOS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 它与 UCC27201A TTL 逻辑相同。 对于特定的输入电压高阈值和输入电压低阈值、您可以参阅器件数据表中电气特性表中的 VHIT 和 VLIT 参数。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、  

    感谢您的回答、 在您关闭状态之前、您是否能够在 TI 主页上进行验证、  

    由于这个参数、我的客户很困惑  

    非常感谢  

    红色日元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、  

    我们在几天前就发现、产品描述在 TI.com 上提到了"CMOS 输入阈值"。 我们正与我们的数字营销团队合作解决这一问题。 它应该显示"TTL 输入阈值"。  

    感谢您的关注!  

    此致、

    Leslie