This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:LM43601PWPR

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033324/lm43601-lm43601pwpr

器件型号:LM43601

您好!

我们需要确认以下电路、该电路专为+12V 至-5V、0.5A 额定值而设计。 它将在降压/升压拓扑中运行。

实际负载小于0.1A。 但考虑到设计的裕度为0.5A。 请在原理图视点确认相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、原理图似乎已经足够了。

    确保输出电容> 44uF。 我还建议为输出电容器增加一些占位符。