This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:bq24600

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24620, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033119/bq24600-bq24600

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: bq24620BQ24640

尊敬的工程师:

我们使用的是 BQ24600、由于工作频率较高、IC 温度较高。

我们希望使用频率较低的 IC。 它与 BQ24600引脚对引脚兼容。

您对此问题有什么建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24620和 BQ24640都是引脚对引脚兼容的。

    BQ24620是一款300kHz 磷酸锂电池充电器、具有不同的温度曲线、不同的电池调节方案(即 FB 电阻器将有所不同、FB 引脚上的充电方式不同、FB 引脚上的 BATLOWV 不同)、并且与 BQ24600相比具有固定的预充电电流。

    BQ24640是一款600kHz 超级电容器充电器、与 BQ24600相比、它没有预充电(通过充电调节开始充电)、没有再充电阈值、没有电池检测和没有终端。

    但是、您是否正确 使用了散热焊盘以及 GND 的散热过孔? 您的接地层有多大?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。