This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:UCC21540

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033354/ucc21540-ucc21540

器件型号:UCC21540

在 UCC21540的应用报告中、给出了全桥转换器电路图。我将 UCC21540用于全桥应用。我已生成2个 PWM 信号来驱动转换器。第一个信号提供给 U1的 INA、相同的信号提供给 U2的 INB。 第二个信号被提供给 U1的 INB、同样的信号被提供给 U2的 INA。我想知道它是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payal:

    正确的、可以使用两个 PWM 信号来控制全桥、如您所述。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果回答了您的问题、请单击绿色按钮告知我们。

    此致、

    Daniel