This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:此器件能否支持我们的客户#39;s 规格?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032960/tps552882-can-this-device-support-our-customer-s-specification

器件型号:TPS552882

大家好、

我的客户 以前使用过 TPS63020DSJR、但目前它不符合他们的要求。  他们希望拥有另一个输出电流超过6A 的降压/升压转换器。 输入电压范围为3.3V 至4.2V、输出电压为3.8V。 请 告知此器件是否正常、或者哪一个器件也应该合适?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请告知此设备是否可以在客户的情况下工作?

    或者、如果输入电压过低、我们可以为芯片的 VCC 引脚提供5V 电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TPS552882应适合该应用。 它们必须选择低 Vgsth 降压 MOSFET。