This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196电源电压最小值为8V

Guru**** 2512085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032972/tps61196-tps61196-supply-voltage-min-8v

器件型号:TPS61196

您好、我的客户要求以下规格。

  • 字符串的编号= 24
  • 每个灯串的 LED 数= 24。
  • LED Vfmin = 3V、Vfmax = 3.3V
  • LED 电流= 900mA (37.5mA x 24灯串)。
  • LED 驱动器的开关频率= 310kHz
  • ISET = 220mA/通道
  • OVP = 81V

输入电压范围为8VDC (最小值)至36VDC (最大值)、标称电压为12/24V 的电池

我的问题是、此 LED 控制器在8Vdc (min)时是否会提供900mA 的电流。

根据数据表、TPS61196电源电压为33V、因此我应该使用齐纳稳压器将电源电压(VIN)限制在30V 直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    是的、器件的每个通道可以同时提供200mA 电流。 VIN=8V 时、可提供完全900mA 的电流。 VIN 的最大额定值为33V、因此有必要在30V 范围内控制 VIN。 对于其他规格、我认为它们是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、感谢您的支持。 根据数据表、IFB 引脚的最大额定值为40V、我的问题是如果内部 MOSFET 处于关断状态、则该 IFB 将看到81V 的 LED 开路串电压。  我们是否需要将此81V 限制为<40V。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    是在瞬态时序下、当输出刚刚关闭时、输出上的电压将被上拉至(VOUT - VF @小泄漏电流)。 因此、我们建议在 GND 输出引脚之间添加10M 保护电阻器、以使 VF 更大并使 Vout 保持在40V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、大家好、在8V (最小值)条件下还有一个问题、该 TPS61196将提供80V、1A 的输出。 是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 当 VIN=8V 时、它可以为每个通道输出高达200mA 的电流、所有通道总共1.2A。 VOUT 的能力由外部功率 MOSFET 决定。