This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619EVM:泄漏电流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032406/bq25619evm-the-leakage-current

器件型号:BQ25619EVM

在客户使用 BQ25619EVM 进行测试时、他们使用万用表进行测试、以测量电池充满电时的泄漏电流。
充满电后的电池泄漏电流是多少? 该数据表在充满电后没有电池泄漏电流数据。


系统连接到电池、VBUS 5V、Q4状态为 ON。 泄漏电流为60uA,是正常值?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正常的。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回复。

    系统连接到电池、VBUS 5V、Q4状态为 ON。  ?电流的范围是多少 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池充满电时、没有 Ibat 泄漏规格。  

    谢谢、

    宁。