This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:高占空比应用时的斜坡校准

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032436/lm5116-about-ramp-cal-when-high-duty-application

器件型号:LM5116

大家好、

我的设计规格 VIN=12V Vo=-55V/1.4A 占空比、大约=0.82。 由于需要高占空比并需要防止亚 Hamonic、因此我需要在 VCC 和斜坡引脚之间添加电阻。

现在使用110K 和680p、但不稳定。 那么、您能帮助我获得正确的 R 和 C 值吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    请问您的开关频率和功率电感值是多少?  

    您是否始终看到次谐波振荡? 还是发生在临界情况下?

    Eric Lee (应用工程师)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    基本而言、假设输入电压为67V、输出电压为55V 且负载为1.4A 的降压转换器、您可以计算所需的斜坡补偿量。  

    如果您无法分享详细信息、请根据这些假设再次进行计算。  

    Eric Lee (应用工程师)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。 设置 fsw 为200kHz、电感器为22uH。 C=220uF (ESR=0.1R)我始终会看到次谐波。  

    当我设置 vo=-55V 时、它不能稳定。 但是、如果我将 Vo 设置为-30V 或-42V、这意味着占空比更低。 条件将保持稳定。

    我尝试调节 RamP-R 和 C。但当 Vo=-55V 时、这里无法稳定。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy  

    我得到了38kΩOhm。请参考下面的计算。 谢谢。  

    Eric Lee (应用工程师)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    好的、我得到了您的回答、 感谢您的大力支持。