This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:模式电阻器值

Guru**** 2513765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033054/tps56c230-mode-resistor-values

器件型号:TPS56C230

您好!

我想知道我是否可以使用51.1k Ω R_M_H 和10k Ω R_M_L (因此,16.3%*VCC),即使它不是数据表中的推荐值。 是否存在任何潜在问题? 您能否告诉我数据表为什么特别推荐表1中的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    模式选择是通过感应模式电压来实现的、并使用它与内部基准电压进行比较。 可用于区分模式的参数。

    对于分频模式、内部基准设置为 Vcc 的10%和20%。 建议使用模式电阻器将模式电压设置为 Vcc 的5%和15%左右。 这为模式电阻器精度和基准电压变化提供了足够的裕度。

     我建议遵循数据表中推荐的电阻器。

    谢谢、

    Andrew