请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP3874 大家好、我正在尝试使用 LDO LP3874-ADJ 为原型通电。 我将使用以下值:
R1 = 24K 欧姆0.1% 1/16W (MPN:TNPW040224K0BEED)
R2 = 14K 欧姆0.1% 1/16W (MPN:TNPW040214K0BEED)
Cin:(MPN:C0805C106K8RACTU)
COUT:(MPN:TPST106K016H0800)

应用数据表公式 Vo 值应为3.3V、我具有以下值
VIN = 5V
VOUT = 0.37V
器件标识:2CE4 LHKB

谢谢、致以诚挚的问候。