This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881

Guru**** 1559285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23881, MSP430F5234, TIDA-050026-23881, PSEMCUDAUEVM-082, TPS23881EVM-008, BOOST-PSEMTHR-007, TPS23881EVM-083
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032820/tps23881-tps23881

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: MSP430F5234TIDA-050026-23881PSEMCUDAUEVM-082BOOST-PSEMTHR-007、 TPS23861

大家好、

以下是一些问题需要您的帮助:

当前 的 MUC EVM 小型板使用 MSP5969、但图片是 MSP430F5234。 现在主要使用哪种 MCU TPS23881。
https://www.ti.com/lit/ug/slvubp0a/slvubp0a.pdf?ts=1630554579062&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23881 

TIDA-050026-23881 的电路图是否与 PSEMCUDAUEVM-082、TPS23881EVM-008、BOOST-PSEMTHR-007相同?

3. 传输数据包能否达到10G?

4.室外浪涌和 ESD TI 是否有经验设计参考?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    如果您在查看 TPS23881EVM-008、则可以将其与 TI.com 参考页面上的 MSP5969 Launchpad 和 TI.com 参考代码配对使用。 如果您正在查看 TPS23881EVM-083或 FirmPSE 参考设计 TIDA-050026、则它会与使用 MSP4305234和 FirmPSE GUI 的 MCU 子卡配对。 这两种不同的解决方案不应混用。 我还建议查看下面的应用手册、其中详细介绍了客户需要的 PSE 解决方案类型以及将与该解决方案类型搭配使用的配套资料和工具/EVM。

    2.如原理图的可订购名称所示、MSP 子卡的电路与 PSEMCUDAUEVM-082相同。 这适用于24端口固件 PSE 解决方案。 它与-008或-007解决方案不同、后者更适用于 PSE 的基本评估和基本参考代码测试。

    这更多是一个数据变压器问题。 当我查看数据表时、它看起来可能会达到1G、因此我建议您寻找一个数据变压器/磁通、该数据变压器/磁通可以额定转速更高、但仍支持.bt 功率。  

    请参阅以下使用 TPS23861的 TI 设计;但是、浪涌是一种系统级解决方案、因此、如果需要、他们实际上可以使用除 TPS23881之外的相同浪涌解决方案。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01411

    谢谢!