This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3855-ADJ:建议的输出电压

Guru**** 2516520 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3855-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032811/lp3855-adj-recommended-output-voltage

器件型号:LP3855-ADJ

各位专家:

你好。

我想澄清一下该 LDO 器件 LP3855-ADJ 的建议输出电压。

TI 网站显示最大输出电压为6.6V、但我无法从其数据表中找到它。 我们实际上正在寻找一款 LDO 器件、该器件可将6.6V 输入电压转换为6.0V 输出电压(压降为500mV)。

我只需确保该器件正常工作、并遵循其建议的规格、而不是绝对读数。

此外、请对其 电气特性 运行进行澄清。 此处指定的 Vin 比 Vout 高1V (在顶部注释中);但是、此处的压降电压(Vin-Vout)的最大值为435mV。 我还想知道、由于该器件被标记为超低 LDO、因此建议的压降范围是多少。

希望得到您的指导。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    最大输入电压为7V、但数据表指定了7.5V 可承受输入电压额定值。  稳态运行时最大使用7V 电压。

    最大 Vout 基于压降要求或性能所需的余量。  LDO 数据表中始终提供了稳态运行的"压降"规格。  因此、在最大负载条件下、您将进入压降(最坏情况)、且余量小于435mV。  请记住、如果负载电流小于1.5A、则需要小于435mV 的余量。  

    由于压降被视为稳态或直流参数、因此瞬态性能指标需要比压降值更多的余量。  瞬态性能的常见值为1V 余量。  更现代的 LDO 将此1V 降至几百 mV、高电流 LDO 通常还需要不到1V 的瞬态性能余量、因此您需要阅读每个 LDO 的此指标数据表。

    如果您只需要直流性能、并且不希望系统中出现明显的瞬变、那么435mV 就足够了。  如果您预计 LDO 将出现瞬态情况、则可能需要更多的余量。  虽然数据表列出了1V (这是常见的做法)、但您可以使用具有实际负载的 EVM 并捕获测量值、以确定 LDO 是否满足您的系统需求。  在负载低于1.5A 的情况下、即使在瞬态负载下、也可以在500mV 的余量下完全正常工作。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您的观看!

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Archie、如果您需要其他信息、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬