This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5141:环路补偿

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032860/faq-lm5141-loop-compensation

器件型号:LM5141

大家好、关于 LM5141测试、我有一些问题。

公式(60)显示了 Rcomp 的计算方法、该公式是如何产生的? 是否还有进一步退化的扣减?

当电感器过大时、会发生环路不稳定。 您说这是因为斜坡补偿过大。 那么、如何实现呢? 我需要有关这方面的更多详细信息。

我对 CCM 和 DCM 之间的阶段很好奇、您是否有任何测试波形或结果? 下面是我的测试波形之一、圆圈部分令人困惑、您能解释一下吗?

   测试条件:

DEMB 模式

440KHz

输入8V

输出3.3V

电感器4.7uH

C22=78pF