主题中讨论的其他器件:LM25141
大家好、
客户 正在进行低温启动实验、发现 此具有3.3V 电压的芯片无法在低温条件下启动。 客户 担心我们的环路的相位裕度太小、但在计算过程中这一点存在疑问、因为在低温条件下、铝电容值会变小、ESR 应该变大、以便相位裕度应该变大。
客户对您的计算表有疑问、因为输出电容器的 ESR 和电感对结果有很大影响。 您是指电容器的 ESR 吗? 所有并联输出电容器的 ESR 或最大铝电容器的 ESR?
客户发现、如果他们根据铝电容器的 ESR 计算相位裕度、则会非常大。 如果它们根据并联陶瓷电容器进行计算、则会非常小。 应使用哪一个来计算此值? 我记得线性电源是根据最大的铝电容器计算的。 但是、如果客户单独根据铝电容器进行计算、则其 ESR 是不够的。 其铝电容器 ESR 为590毫欧。
此外、较大的电感也会影响相位裕度。 当前为6.8 μ H、我们将在将来用3.3 μ H 替换它。 下面是我们的设计图。

e2e.ti.com/.../1526.LM25141_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-revA2.xlsm