This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:其他输出电压的可用性

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032832/tlv757p-availability-of-other-output-voltages

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: TLV759P

团队、

我们的客户询问、  根据 TLV757P 数据表:第11.1.1节:"(2)可提供0.6V 至5V 的输出电压、增量为50mV。 有关详细信息和供货情况、请联系工厂。"、是否可以订购3.1V 等其他电压输出?

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们在网络上拥有的是我们当前提供的内容。 如果您在 TLV757P 上找不到所需的输出电压、我建议使用 TLV759P、这是该器件的可调节版本。

    此致、

    Wilson