This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:UC2843A

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A, UCC28740, UC2843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032623/uc2843a-uc2843a

器件型号:UC2843A
主题中讨论的其他器件: UCC28740UC2843

你(们)好  

我需要使用 UC2843A 设计具有40 - 60VDC 输入电压和可变输出10A 电流限制的直流/直流转换器。 这将用于在-ve 线路中切换时为具有 BMS 的锂离子电池充电。 如果电流大于50A、BMS 可为电池充电50A 电流、直流/直流转换器将接管并以恒定10A 为电池充电。 电池+ve 直接连接充电器、在-ve 线路中、MOSFET 作为开关放置。 请建议如何实现直流/直流转换器设计。

谢谢

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在 BMS 和 UC2843A 之间来回切换、需要建立切换条件。 例如、您设计了一个电路来感测充电电流、并在一定程度上切换到 UC2843A。 您必须定义此条件、因为我们不确定要从 BMS 切换什么、反之亦然。  

    对于恒定电流运行、您可以使用电流感应作为反馈环路的反馈信号。  

    当您需要考虑如何在 BMS 和 UC2843A 之间切换以及如果您只需要 UC2843A 以10A 恒定电流运行时、您重新创建面向 BMS 的线程看起来更合适。 在您将这些细节与细节进行比较后、您可以返回 UC2843A、并提供有关 UC2843A 设计的详细规范。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您想使用 UC2843A 进行 CVCC 设计、最好考虑 UCC28740、因为它具有 CVCC 嵌入式功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    切换到 UC2843A 以及在 BMS 之间切换的条件、根据应用、我们知道何时打开 BMS 的 MOSFET 以及何时打开 UC2843A。 问题是、由于电池+ve 与充电器+ve 直接连接、并且开关位于从电池到充电器-ve 线路中、因此如何使用 UC2843设计直流/直流转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将 UC2843A 转换器与 BMS 并联。 因此、当停止 BMS 时、打开 BMS 的两个 MOSFET。 直流/直流 MOSFET 开始工作。