This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:过压阈值

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032935/tps2595-overpressure-threshold

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TPS62088

TPS62088的开关频率是否可以更改? 现在、电路电容器 C89产生噪声。 是否有任何消除噪声的建议? 电容器 C89 0402 10uF、22uF 也尝试了相同的噪声。

 

Tps259573 芯片有以下问题需要咨询。

此芯片的 EN 引脚为低有效基准电压。

(1) 0Vrising 和 Vfalling 之间有何差异?

(2)过压阈值的计算公式是什么? 计算是否基于欠压公式?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我可以为您提供有关 TPS259573的帮助。 关于 TPS62088、按照这种方式创建另一个单独的线程、将该线程分配给正确的组。

    1.对于低电平有效使能,Vrising 意味着您必须 在 EN 引脚上施加大于 Vrising 的电压才能关闭器件。 Vfalling 意味着您必须在 EN 引脚上施加小于 Vfalling 的电压才能打开器件。

     

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 VUVLO 替换为 VOVLO