This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87332D:LP87332DRHDT 和 LP8733220RHDT 的采样源在哪里?

Guru**** 2536950 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-DRA7X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032897/lp87332d-where-are-the-sample-sources-for-lp87332drhdt-and-lp8733220rhdt

器件型号:LP87332D
主题中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-DRA7X

你(们)好

我通过以下 URL 搜索 PMIC LP87332DRHDT 和 LP8733220RHDT 的样片源。
未找到

e2e.ti.com/.../am5706-example-code-of-initializing-pmic-lp87332drhdt-and-lp873220rtdt>

我认为 PROCESSOR-SDK-DRA7X 中有一个类似 DRA72X EVM SDK 的示例程序、并尝试下载该程序、但由于服务器维护、我无法下载该程序。

那么、您能否告诉我如何使用 PMIC LP87332DRHDT 和 LP8733220RHDT 获取示例程序?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于软件由处理器团队开发、因此最好在处理器论坛上提问。 您可以在链接的同一个线程中询问。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela