This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:是否可以使用 TPS54202DDCR 替换 TPS54202HDDCR?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032892/tps54202h-if-we-can-use-tps54202ddcr-to-replace-tps54202hddcr

器件型号:TPS54202H
主题中讨论的其他器件: TPS54202

您好:

     在我们的原理图和 PCB 中,我们使用  TPS54202HDDCR 设计直流/直流;现在,该产品已进入大规模生产阶段,  但我们犯了一个错误--购买了错误的组件,  

  我们已经购买了15000PCS  TPS54202DDCR;由于  TPS54202HDDCR 的交货周期看起来非常复杂、因此为了节省产品发布时间、我们需要使 TPS54202DDCR 正常工作。  

  非常不好

  我们已经尝试将5 个 TPS54202DDCR 焊接到 PCB 上、似乎可以正常工作;

     但我们不确定它是否会导致任何问题...

    我在这里附上了直流/直流原理图...

    那么 、TPS54202DDCR 和 TPS54202HDDCR 之间有何区别?  是否可以 将 TPS54202HDDCR 替换为 TPS54202DDCR?   

谢谢;

  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、您可以使用 TPS54202代替 TPS54202H。  

    在这两个部分中只有2个不同:EN 默认状态和 FSS 功能。

    TPS54202H 默认为禁用,需要上拉电阻器才能启用,并且没有 FSS。

    TPS54202 EN 引脚可悬空以启用并具有 FSS (更适合 EMI)。

    BRS、

    年轻