This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:无负载时的 TPS63001加热问题

Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032667/tps63001-tps63001-heating-issue-at-no-load

器件型号:TPS63001

您好!
我在设计中使用了 TPS63001DRTR。
输入电压- 4.2V (锂离子电池)
输出电压- 3.3V
即使在空载条件下、我也面临 TPS63001的发热问题。 在空载时、它消耗295mA 电流。
我无法确定问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sujay、

    我找不到任何有关您的原理图的问题。 可能已经损坏了一些组件?  

    能否向我展示您为解决此问题所做的工作?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、
    TPS63001旨在为 NRF 控制器供电。  
    案例1 -
    -为稳压器提供的输入电源4.2V (来自电池)、其输出连接到 NRF 的 VCC。 当我连接电池时、稳压器的输出端为3.3V、NRF 也在工作、但问题是它消耗300-315mA 的电流、而稳压器正在加热。
    案例2 -  
    -断开电路负载(NRF)并检查、稳压器消耗的电流为295mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Sujay、

    也许您可以用新芯片替换芯片、我认为这是一种快速的方法来检查此问题是否由 TPS63001引起。

    此外、您能否帮助检查输入电压是否小于推荐值。 我不知道测试条件、担心电池和稳压器之间存在长电缆、这会导致一些高频尖峰。 或者电池已充满电、并且电压高于您的预期。

    此致

    TAO