This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:MOSFET 选择

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032728/tps55288-mosfet-selection

器件型号:TPS55288

您好、E2E、

为 TPS55288选择 MOSFET 时需要考虑哪些因素? 低于 7m Ω 的导通电阻是否可接受? 什么是栅极-源极电压?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    为 TPS55288选择 MOSFET 时、必须考虑以下规格:

    MOSFET Vgth 最大值优于3V。 因为 TPS55288驱动器电压为5V。

    2.选择导通电阻是一种折衷方法。 MOSFET 导通损耗与导通电阻有关、而 MOSFET 反向恢复损耗与 Qrr 有关。

    由于 TPS55288 VCC 的电流为60mA,因此两个外部 MOSFET 驱动器电流= 2*Qg*Fsw。 确保驱动器电流小于60mA。