This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:TPS61199PWPR LED 闪烁

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032536/tps61199-tps61199pwpr-led-blinking

器件型号:TPS61199

大家好、

我的客户使用 TPS61199 for8灯串4 并联 LED 驱动器、 但是客户的 LED 闪烁有问题、下面是客户 的原理图和波形输出

在原始电路中、LED 非常热、客户将 R16从35.7K 更改为130K、将 R15从100K 更改为160K、将 R39从91K 更改为75K、 LED 热变得正常、但仍然闪烁。

随附客户 TPS61199设计计算器、可由团队帮助审查并给出一些意见。 谢谢。

谢谢、此致

周德熙

 e2e.ti.com/.../Copy-of-TPS61199DesignHelp_5F00_v1r2.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    对于闪烁问题、升压电压似乎每2.5秒下降一次。 目前我也不知道为什么会发生这种情况。 您能否帮助捕捉 SW/VIFBx 与 VOUT 的波形? 此外、最好能够捕获电感器电流的波形。 测试期间是否存在 PWM 信号?