This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:高级电流合成器电流感应

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, TMCS1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032448/ucc28070a-advanced-current-synthesizer-current-sensing

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: TMCS1101

你好。

请告诉我 UCC28070A 的一项功能是高级电流合成器电流感应。
我知道使用电流互感器的好处。

在 UCC28070A 中、MOSFET 的漏极电流由电流互感器检测、
流经升压二极管的电流由合成器产生。

即使您不想使用合成器功能、
我认为、通过更改电流互感器的位置可以获得必要的信息、
插入与电感器串联的电流互感器、
和检测电流。

您为什么需要此功能?
使用此函数有哪些优缺点?

当 RSYNTH 连接到 VREF 时、将 CSA 和 CSB 直接连接到各自的电流放大器。
您何时使用此函数?

例如、
TMCS1101 1.5%精密、基本隔离霍尔效应电流传感器
这是使用案例吗?

我认为、使用 TMCS1101比准备电流互感器更容易设计、也比准备电流互感器更小、
但是、如果您有任何预防措施、请给我一些建议。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!要回答有关 SYNTH 功能推理的问题、您必须首先了解该控制器在连续导通模式(CCM)下运行。

    由于这是一个 CCM 控制器、电流在正常运行的周期之间不会变为零、因此变压器需要一个周期性复位信号来防止它们最终饱和。 如果 电感器路径中只有一个 CT、 则需要注入复位间隔、这将导致电流信号不能准确表示升压电流。  一种常见的方法是在 二极管桥臂中使用一个 CT、在 FET 桥臂中使用一个 CT 并对两个输出求和、从而能够在另一个导通时复位一个 CT。  SYNTH 功能仅允许在 FET 路径中使用单个电流互感器、从而消除了二极管路径中的电流互感器。  当  使用相 位交错时、这一点更加重要 、因为这需要四个 CT、而不是只有两个具有 SYNTH 的 CT。

    当您在电感器路径中使用霍尔效应传感器时、可能可以实现这一目的、因为 它不会受到变压器饱和问题的影响。  但是、由于霍尔效应传感器  相对昂贵、我预计会带来成本损失、此外、您可能还需要对输出进行调节以适应 CSx 电压范围。

    我认为 更常见的选择是在 FET 源路径中使用感应/分流电阻器、并通过将 RSYNTH 连接到 VREF 来禁用 SYNTH 功能。  在此模式下、CSx 信号将绕过 SYNTH 功能并直接馈入 CSx 比较器。  但是、如果没有 CT 来提高信号电平、则感测电阻器中的损耗会很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    非常感谢您的回复。

    我忘记了该控制器处于连续导通模式(CCM)。

    我非常理解您的解释。

    我的所有问题都已得到解决。
    非常感谢。