This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121EVM-023:当输入切换时、输出下降至零并保持为零

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032407/tps2121evm-023-output-drops-to-zero-and-stays-zero-when-the-input-is-switching

器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件:TPS2121

您好!

我使用 TPS2121 EVM 板来测试我的用例、下面列出了电阻器变化。 当输出端没有负载时、切换看起来正常、完全没有问题。  

我看到的问题是连接负载时。 我已将20V 的双电源连接到 EVM 的输入、并通过安装 J20跳线(2A 负载)启用板载负载。 由于 电阻器设置、两个输入都打开、并且 IN-1连接到输出。 当我移除输入1时、输出变为零、但输入2仍为20V。  我不确定为什么输出变为零。 这是由浪涌电流造成的吗? 通过短接 JP3 1和2引脚将电流限制设置为4.6A。 为什么我在空载时未看到此问题。

R9 - 130k

R15 - 10k

R3 - 210k

R14 - 10k

R12 - 150k

R17 - 10k

R6 - 210k

R13 - 10k

谢谢

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani 您好!

    断开 Vin1时、您是否有包括 Vin1、Vin2、Vout 和 ST 在内的示波器截图?  

    此致、

    Kalin Burnside