This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:Q1 ACFET 烧毁

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172EVM-706-15V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032673/bq24172-q1-acfet-burning-out

器件型号:BQ24172

您好!

我们在设计中使用 BQ24172RGYR IC 为7.4V 13500mA 锂聚合物电池充电。  

输入电压为12VDC、输入电流 最大值设置为1.6A (ACSET)、但在充电期间仅使用1.3A。

电池充电电流最大设置为1.92A (ISET)。 在生产过程中、我们注意到许多 Q1 (ACFET)故障。  我们主要基于 BQ24172EVM-706-15V 电路板进行设计。 进行了一些研究之后。 这似乎是一个已知问题。  以下2个论坛建议将 CGD 从4700pF 更改为1nF、这可能有助于解决此问题。

BQ24170:ACFET Burning -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

连接 PSU 时出现 BQ24170问题(2节电池设计)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

但以下论坛建议完全移除 CGD 以移除耦合器。

BQ24170:ACFET Burning -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我应该遵循哪种方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试完全删除 CGD? 如果可以的话、请告诉我。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。