This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:I2C 示例代码

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032527/bq25970-i2c-sample-code

器件型号:BQ25970

您好!

客户正在寻找这些器件的示例代码、下面是查询。

"实际上、我从附件中的某个位置获得了 BQ25970完整数据表、但 我不确定它是否正确、因为数据表上显示了器件地址为0X6B、但我尝试 通过 I2C 与0x6b 进行通信、没有应答/应答、

但我将0x66写入主机 ACK、但其他寄存器无法读取和写入、因此我不知道发生了什么、 迫切需要你们的帮助、最好你们可以向我发送 I2C 通信样本、以便我们可以快速解决这个问题并进入下一阶段。"

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    BQ25970的 I2C 地址取决于 CDRVL_ADDRMS 引脚上存在的电阻器值、这些电阻器值还决定了 AC_OVP 行为以及主、从或独立运行。

    电阻值可按如下方式改变行为:

    电阻器 I2C 地址 AC_OVP 默认值 操作
    18千欧 0x65 6.5V 主器件
    39千欧 0x66 (禁用) 从器件
    75千欧 0x65 11伏 独立
    开路(>150千欧) 0x66 6.5V 独立

    如果器件有示例代码、我将确认其是否可用。

    最棒的

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前不支持此器件的代码开发、因此目前没有可用的示例代码。

    最棒的

    胡安