This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:VQFN-HR 外壳的替代产品

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032576/lmr33630-alternative-for-vqfn-hr-housing

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件: LMR33620

大家好。

我们在当前设计中使用的是采用 VQFN-HR 外壳的 LMR33630。

遗憾的是、它缺货、我们不想创建全新的 PCB。

是否有具有相同尺寸和简单输出功率的替代产品。

我们将需要5V 电压和大约2.5A 电流

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的应用允许2A 直流电流限制、LMR33620可能是另一种选择。

    除了不需要更改布局的选项之外、其他选项也不多。