This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何终止或设置 BQ25710、BQ25720、BQ25730等的降压/升压充电器控制器的终止电流?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25730, BQ25710, BQ25703A, BQ25713, BQ25731, BQ25700A, BQ25708, BQ25723, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032727/faq-how-to-terminate-or-set-the-termination-current-of-the-buck-boost-charger-controller-for-bq25710-bq25720-bq25730-etc

主题中讨论的其他器件:BQ25720BQ25730BQ25710BQ25703ABQ25713BQ25731BQ25700ABQ25708BQ25723BQ25713B

如何终止或设置降压/升压充电器的终止电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    降压/升压充电器控制器 BQ25710、BQ25720和 BQ25730是主机控制型器件。 它没有终止电流设置,无法自行终止充电。 在充电器进入 CV (恒定电压)模式且充电电流开始篡改后、主机(嵌入式控制器)需要监控电池状况(电压和充电电流)并由主机终止。 该工作原理也适用于  BQ25700A、BQ25703A、 BQ25708、BQ25713、BQ25713B、 BQ25723和 BQ25731。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng