This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S-Q1:输出线路到线路电压受到干扰

Guru**** 2537750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032614/iso5852s-q1-output-line-to-line-voltages-are-getting-disturbed

器件型号:ISO5852S-Q1

大家好、

我正在使用 ISO5852S-Q1进行驱动器开发。

PWM 通过缓冲器 IC 从 DSP 传输到栅极驱动器。

我有这些看法

1) 1)如果将笔记本电脑充电器和 JTAG 与低功耗电机输出线路到线路电压连接在一起、则会受到干扰。

2) 2)如果我移除充电器、则输出线路到线路电压是干净的。

3) 3)对于功率更高的电机、即使连接了 JTAG、输出线路到线路电压也会受到干扰。

4) Out JTAG 和充电器能够在功率更高的电机中正常工作。

线电压在某种意义上受到干扰,在半个周期内,线电压应保持在正周期内,如果在正半个周期内能够看到干扰,则线电压为负,反之亦然, 这意味着 PWM 在没有器件触发的情况下会丢失。

此致

曼诺伊雷

任何解决方案/建议。

此致

曼诺伊雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、  

    这听起来像是共模噪声问题。 显然、运行功率更高的电机产生的 EMI 会产生影响。  

    以下解决方案可能会有所帮助

    输入线上的* Y 类电容器

    *电源线上的共模扼流圈、它连接到您的板。  

    *缩短电缆长度、甚至使用连接到 GND 线的屏蔽电缆。  


    电机之间的关系

    *通过增大外部栅极电阻器值来降低输出开关速度、这反过来应降低初级侧耦合的 EMI。

    *如果尚未在 VCC1和 VCC2上添加额外的电容器、我们建议并联100nF+1-2.2uF。  

    同时检查输出下降时 FLT 或 RDY 是否下降。  

    最好

    Dimitri