This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:原理图和布局审阅者

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032504/tps548d22-schematic-and-layout-reviewer

器件型号:TPS548D22

尊敬的团队

一个好消息 是、我们在客户的新项目中使用 TPS548D22 (U501、U509)进行设计。

您可以帮助查看原理图和布局吗?

e2e.ti.com/.../pcb3_5F00_0825_2D00_ray.pdfe2e.ti.com/.../PCB3_5F00_akr5201_5F00_EVB_5F00_A_2D00_0826.brd

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    关于原理图的反馈、请执行以下操作:

    C503 和 C555应直接连接在 RSP 和 RSN 引脚之间。

    2.对于 PVIN=12V、Vout=2V 的应用、频率为650kHz。 建议的时间常数是设置 Rx2。 这可以通过为 R563和 R505选择25.5k Ω 电阻器来实现

    3.我会在两个器件的 PVIN 引脚和 PGND 之间放置一个0.1uF、25V 的电容器。 在布局中、该电容器应尽可能靠近器件引脚放置、以实现高频旁路。

    4.两个器件上的引脚37应保持未连接。 可以移除 C556和 C505电容器。

    对于布局、我有以下反馈:

    1.如果可能,我建议将 VDD 旁路电容顺时针旋转90度,直接放在 VDD 布线上。 这项建议适用于这两个部分。  

    2.如果包括/如果包含、PVIN 上的0.1uF 旁路电容器应尽可能靠近 PVIN 引脚放置

    在原理图中固定时。 请将1nF 滤波电容器直接移至器件的 RSP 和 RSN 引脚两端。

    此致、

    Alec Biesterfeld