This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713快速充电模式

Guru**** 2518080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032612/bq25713b-bq25713-fast-charging-mode

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好、管理员:

1)我正在使用 BQ25713电池充电器控制器。我想使用 atsamc21j18a 微控制器对其进行编程,并且 EVM 也可以使用任何电流(0x02)AM 设置。充电状态电阻器(0x20)显示快速充电 mode.can 您可以帮助我吗?

2)在卸下电池或适配器时,PROCHOT 电阻器(0x22)中没有任何变化。

谢谢、

Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    1.您应通过充电器的 ADC 或监测计/监测器/保护器的 ADC 监测实际充电电流。 如果电压高于特定阈值,则它将处于快速充电模式,并且可以在 ChargeCurrent ()寄存器中设置快速充电模式下的充电电流。

    2.您可能需要使用 ProchotOption1()寄存器启用 PROCHOT 功能。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    我正在监控 ADC 中的充电,这是更少的,我不理解,如果我改变电流,有没有充电器,非常少的值,例如只有128mA,在状态电阻中,它显示快速充电。

    请帮助  

    谢谢、

    Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    您当前的电池电压、最大电池充电电压和最小系统电压设置是多少?

    如果您当前的电池电压高于您的最小系统电压设置、它将处于快速充电模式。



    充电电流 不会定义充电周期的阶段。 电压确实是如此。 在快速充电阶段、您始终可以将充电电流更改为更高或更低。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    是的,电池电压高于最小系统电压,我使用了 POR 值6.144,所以如果电池电荷高于最小系统电压,那么快速充电模式就会出现,所以我要给它的任何电流值都将处于快速充电模式,这样做很好 对于电池来说,“快速充电”模式不是很好,所以我们如何才能实现标准充电

    谢谢、

    Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    是的,如果电池电压高于最小系统电压设置,则它将处于快速充电模式,电流由  ChargeCurrent()寄存器设置。

    关于您应该为电池充电的充电电流以及电池可接受的充电电流、建议参阅电池制造商的数据表。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”