This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:3.3V 输出

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032506/lm25149-q1evm-2100-3-3v-output

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100

大家好、团队成员

当输出设置为3.3V 时、我是否需要同时将 FB 连接到 VDDA 并 将 VCCX 连接到 GND? VCCX 到 GND 必须具有吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于3.3V 电压,只需将 FB 连接到 VDDA 即可,VCCX 是外部偏置电源的可选输入,在使用固定3.3V 输出时,必须将 VCCX 连接到 GND。

    请参阅数据表第9.2节和引脚功能表。

    Elena