This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电阻式电池仿真器

Guru**** 2762365 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138040/bq76952-resistive-cell-simulator

器件型号:BQ76952

大家好、

在 BQ76952 EVM 上、有一个由200 Ω 串联电阻器组成的电阻电池仿真器(BQ76952EVM 用户指南(修订版 A)图 5-10)。

这个200欧姆电阻器能否替换为10k 欧姆或100k 欧姆电阻器? 在实际测试中、10k 和100k 欧姆电阻器将影响电压测量。 那么、串联电阻器的范围是多少? 它们如何影响内部电压测量?   

此致

江弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我们建议使用 EVM 文档中显示的200欧姆电阻值、因为该器件在进行电压测量时会灌入少量电流。  如果您在电池平衡电阻分压器中使用过大的电阻器值、则压降将过高、从而导致电压测量不正确。  当您增加电阻分压器中的电阻值时、您收集的电压测量值将逐渐变得更加不准确。  为了获得最佳精度、我们建议使用200欧姆电阻器。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    根据您的评论、电流的方向是什么、电压测量的原理是什么? (我知道有一个运算放大器。)

    [引用 userid="525421" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138040/bq76952-resistive-cell-simulator/4224341 #4224341"]因为该器件在进行电压测量时会吸收少量电流。

    您能否更详细地解释一下什么电压会下降?

    [引用 userid="525421" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138040/bq76952-resistive-cell-simulator/4224341 #4224341"]则压降将过高[/quot]

    此致

    江弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    回答您的问题:

    [引用 userid="529802" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138040/bq76952-resistive-cell-simulator/4359387 #4359387"]电流的方向是什么,电压测量的原理是什么?

    灌电流意味着电流流入 BQ76952。   要了解有关 BQ76952中电压测量的更多信息、请参阅 TRM (BQ76952技术参考手册(修订版 B)(TI.com)中的第4.1节"电压测量")。

    [报价 userid="529802" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138040/bq76952-resistive-cell-simulator/4359387 #4359387"]您能否更详细地解释电压下降的原因?

    当电池仿真器电阻分压器网络上的电压下降时、采样期间将出现测量误差。  电流和压降的机制非常复杂、在这里尝试解释是不可行的。  本质上、增大电池仿真器网络中的电阻器值将导致顶部电池仿真器电阻器上出现不合期望的高压降、并导致进入 BQ76952的电流增大。  其影响很复杂、但最终会导致电压读数不准确。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andria、您好!

    感谢您的详细评论。 我想我大致了解灌电流的作用。

    此致、

    江弗朗西斯