This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:作为功率电感器替代产品的金属合金电感器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158128/tps63020-metal-alloy-inductors-as-power-inductor-alternative

器件型号:TPS63020

您好!

对于 直流转换器设计、通常建议在电源电路设计中使用铁氧体电源线圈(例如 SDR0805 - 1R5ML)。

在电感器计算和选择过程中、 除了电感值之外、 最大 直流电流、最大直流电阻、 饱和电流、自谐振频率等参数当然也是相关的。

金属合金电感器(即 1277AS-H-1R5M=P2)似乎是功率电感器的替代方案- 我还看到  在 WEBENCHRegistered设计器仿真中也可以考虑它们。 通常、它们显示稍高的内部电阻和较低的饱和电流、但是一种更紧凑的解决 方案、并且在当今表现出良好的可用性。

考虑 到之前的参数正在 考虑特定应用、将其用作替代组件是否有任何建议或进一步的缺点?  


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持该部分的专家休假期。 他将在下周后回复您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    对于两个直接可替换的电感器、不仅需要具有相似的电气参数、屏蔽一致性对于 EMI 一致性也很重要。

    这两种材料的性能非常不同。  大多数情况下、铁氧体磁芯具有较高的 u、并且在相同的尺寸/电感下可提供较低的 DCR 、而金属灯芯具有较高的饱和点、这将在相同的尺寸/电感下提供较高的 Isat。 此外、金属灯芯的凹口变化也会随温度的变化而减小。

    此致

    TAO