This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:了解外部电容 CEN 的上拉电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159305/tps65261-understanding-pull-up-currents-for-external-cap-cen

器件型号:TPS65261

您好!

根据内部电流源、在使能引脚上使用外部电容器时的启动特性似乎已明确定义。 我的问题与上拉电流源有关。 在方框图中、有一个3.6uA 和3uA 源以及一个1.2V 基准。 在另一篇文章中、我读出电流 是由 V7V 稳压器提供的。

图28中列出的'1.4uA'源来自哪里? 同样、在启用3.6uA 上拉电流之前、0.4V 的阈值从哪里开始?

谢谢、

Michael Rosa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于国庆节假期、中国团队(在该设备上工作的)将于8月10日之前作出回应。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的支持!  

    µA 值为1.4 μ A 的电流通过输入电源为 ENx 引脚充电。 当 ENx 引脚电压上升至典型值0.4V 时、内部 V7V LDO 将打开。 一个3.6k Ω 的上拉电流 µA ENx。 在 ENx 引脚电压 µA ENx 使能阈值后、3 μ A 迟滞电流会拉至引脚以提高噪声灵敏度。

    希望这对您有所帮助。 任何不清楚的事情、请告诉我! 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Machael、您好!

    我还注意到您发送的有关 TPS65261原理图审阅的电子邮件。 让我们通过电子邮件进行交谈。 我将首先关闭此主题。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚