This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562207:使用 PSpice 进行仿真

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158006/tps562207-simulations-using-pspice

器件型号:TPS562207

尊敬的电源管理团队  

 

我正在尝试执行以下模拟:

 

 

 

我有2个主要问题、

 

  1. 当您查看右侧的分压器时、您将看到分压非常奇怪、每个电阻器上的电压应该是相同的。
  2. 如果我仅查看单个器件(tps562207)并尝试获得1.8V 输出、那么无论我为反馈环路输入分压器的值是多少、我都会得到相同的1.035V 结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法解决了上述问题、但遇到了一个新问题、  

    打开时:  

    为什么电流(IL2、IR16)的剂量不相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    我不确定能否理解您的原理图。 请提供更多详细信息。 第一个 TPS562207 GND 看起来是悬空的、未连接到 GND。 您是否使用了两个并联或串联的 TPS562207? 两个 TPS562207是否在 PSpice 中独立运行?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、  

    是的、没错、我们尝试串联多个 TPS562207 ->每个 TPS562207上的接地端将连接到右侧的分压器。  

    这是一种电流驱动方法。 请参阅此链接-> https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6136698 

    目前、我们正在尝试串联测试3个 TPS562207  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    我不熟悉此系列应用。 我们的中国团队将于本周六返回、并将继续提供支持。 感谢您的耐心!

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于我们通过电子邮件对此进行了讨论、因此我将关闭此威胁。 谢谢。

    BR

    Ruby